China Compulsory Certification (CCC)

La China Compulsory Certification (CCC) es un sistema de certificación aplicable a determinados productos que se introducen en China. El Grupo Lapp también puede ofrecerle soluciones seguras en este ámbito.

La China Compulsory Certification (CCC) se ha convertido en una necesidad para un determinado número de productos que se importan a China.
Esto incluye una señalización con <CCC>. Los cables Lapp también se ven afectados por los requisitos de marcado cuando se importan como unidades individuales y piezas (no como componentes de máquinas, aparatos o material eléctrico) y su exención no está declarada por las autoridades chinas.
Incluso los cables estándar armonizados, como por ejemplo los H05VV5-F o H05VVC4V5-K, se ven afectados por este marcado <CCC>.
Además, de acuerdo con las normas de marcaje, el fabricante debe ser identificable.

Los cables armonizados ÖLFLEX ® con CCC se fabrican exclusivamente en fábricas Lapp (Cableries Lapp Forbach).

Los cables especiales Lapp que no siguen las IEC/HAR se rigen como caso de exención.
Estos son registrados por las autoridades chinas y serán reconocidos por medio de una declaración del importador, junto con el catálogo y la ficha técnica (por ejemplo el ÖLFLEX ® CLASSIC 110, ÖLFLEX ® FD 855 CP ...)