Cables libres de halógenos

¿Qué son los halógenos?

Elementos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el ástato son halógenos y se encuentran en el séptimo grupo principal de la tabla periódica de elementos. Se encuentran en muchos compuestos químicos, por ejemplo, el cloro en el cloruro de polivinilo. El PVC como se abrevia, es muy durable, por lo que es usado en muchos productos técnicos, incluso como material para aislamiento y cubierta de cables. El cloro y otros halógenos son frecuentemente agregados como aditivos para mejorar la retardación a la flama. Sin embargo, esto tiene un precio. Los halógenos son dañinos para la salud. Por esta razón, los plásticos que no contienen halógenos se utilizan cada vez más en los cables.

 

¿Qué son los cables libres de halógenos?

Los cables libres de halógenos, como lo indica su nombre, son libres de halógenos en su composición de los plásticos. Los plásticos que contienen halógenos se revelan por los elementos químicos en sus nombres, como el antes mencionado cloruro de polivinilo, caucho de cloropreno, propileno de fluoroetileno, caucho de fluoropolímero y algunos más.

Si se requiere o necesita usar cables libres de halógenos, se debe asegurar que estén hechos de plásticos como caucho de silicón, poliuretano, polietileno, poliamida, polipropileno, elastómeros plásticos (TPE) o caucho de etileno propileno dieno, entre otros. No contienen estabilizadores peligrosos para la salud hechos de metales pesados o plastificantes, y los aditivos para la retardancia de la flama son ecológicamente seguros.

 

Cables de control y fuerza

Libres de halógenos

Sistemas de comunicación de datos

Libres de halógeno

¿Cómo se llaman los cables libres de halógenos?

Un cable es libre de halógenos si no se utiliza halógenos como cloro, fluor o bromo en los materiales  de aislamiento y cubierta. Los conectores glándula, los sistemas de protección de cables, los conectores o los tubos termocontráctiles  como el tubo termocontráctil PROTECT HF de LAPP, pueden ser fabricados con plásticos libres de halógenos. Si usted requiere de cables libres de halógenos, debe buscar las siguientes designaciones en el producto:

Plásticos que contienen halógenos Plásticos libres de halógenos
  • Caucho de cloropreno
  • Propileno de fluoretileno
  • Caucho de fluorpolímero
  • Cloruro de polivinilo
  • Goma de silicona
  • Poliuretano
  • Polietileno
  • Poliamida
  • Polipropileno
  • Elastómeros termoplásticos

 

Con el tiempo han surgido varias denominaciones comerciales en la industria del cable de acuerdo al etiquetado de cables libres de halógenos. Dependiendo del fabricante, se pueden encontrar diferentes designaciones: 

 

Abreviación Descripción
HFFR Libre de halógenos, retardante a la flama
LSZH (o conocidoLS0H) Poco humo, cero halógenos
FRNC Retardante a la flama, no corrosivo
HF Libre de halógenos

Los productos LAPP pueden identificarse con las letras H en el nombre del producto. Este es el caso, por ejemplo, de nuestro cable de control ÖLFLEX CLASSIC 110 H o, más en general, de los cables revestidos NHXMH como alternativa libre de halógenos al cable de instalación de PVC NYM. Los prensaestopas sin halógenos se identifican con las letras HF. El prensaestopas SKINTOP® ST-HF-M y los tubos termorretráctiles SILVYN® están fabricados para ser ignífugos y autoextinguibles, libres de halógenos y ofrecen una alta seguridad funcional.

 

¿Por qué los cables libres de halógenos son importantes para la protección contra incendios?

Los halógenos pueden ser dañinos para la salud. Particularmente cuando los plásticos que contienen halógenos, sobre todo PVC, se queman. Si se produce un incendio, el plástico libera hidrógenos halogenados. Con el agua, como la que se utiliza para extinguir los incendios, y la humedad de las membranas mucosas, los halógenos se combinan para formar ácidos, el cloro se convierte en ácido clorhídrico, el fluor se convierte en ácido fluorhídrico altamente corrosivo. Además, se puede formar una mezcla de dioxinas y de otros químicos altamente tóxicos. Si entran en el tracto respiratorio, pueden corroerlo y provocar la muerte por asfixia. Incluso quienes sobreviven al fuego pueden sufrir daños permanentes a la salud. Este no es el caso con los cables libres de halógenos.

Para una protección integral contra incendios, los cables también deben ser retardantes a la flama y con baja emisión de humo. La protección contra las llamas retrasa el incendio y la propagación de las llamas y promueve la autoextinción. Aquí los fabricantes se encuentran en un dilema porque el cloro y el bromo son muy buenos retardantes a la flama y a menudo se agregan a los plásticos para cables. Sin embargo, por los riesgos a la salud mencionados anteriormente, esto es controversial y solo se permite donde no haya personas en peligro. Lapp, por lo tanto, utiliza materiales con alta retardancia a la flama libre de halógenos.

 

¿Cuál es la ventaja de los cables libres de halógenos?

Cable Ethernet Industrial ETHERLINE® FIRE con aislamiento integral

Cable Ethernet Industrial ETHERLINE® FIRE con aislamiento integral

 Si los cables libres de halógenos se calientan mucho o se queman, forman considerablemente menos ácidos corrosivos o gases peligrosos para la salud. Los cables de control ÖLFLEX® o los cables de datos UNITRONIC® y ETHERLINE® son marcas especialmente adecuadas para su uso en edificios públicos, medios de transporte o en general en lugares donde pueden producirse grandes daños a personas/animales o a la propiedad en caso de incendio.  Tienen una baja densidad de humo, por lo que producen menos humo y facilita que las personas atrapadas encuentren rutas de escape.

Si se requiere de un cable NYM libre de halógenos, use nuestros cables revestidos NHXMH, la alternativa libre de halógenos para los cables comerciales NYM que contienen halógenos. Para nuestro cable de control ÖLFLEX® Classic 110, existen las alternativas libres de halógenos ÖLFLEX CLASSIC 110 H u ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.

Tiene mucho sentido usar cables libres de halógenos si se quiere garantizar la mayor integridad funcional posible en caso de incendio.  Esto es importante, por ejemplo, en edificios donde las cámaras de vigilancia deben proporcionar imágenes  del origen del incendio. El cable de datos de alta velocidad ETHERLINE® FIRE de LAPP transmite datos a una velocidad de transmisión completa incluso después de dos horas en llamas.